结果:找到"LOTO示波器 手机示波器 安卓版",相关内容1000条
  • LOTO虚拟示波器实测
  • 乐拓科技以研发为核心,以质量为前提,以服务为理念,致力为您提供高性价比的电子测量仪器。技术团队不断提升和改进产品软硬件,令其拥有丰富的软件功能和稳定的运行性能。我们为客户提供免费的软件更新,让您的LOTO产品免费解锁最新功能。欢迎加入技术交流群。产品介绍,案例应用,视频讲解,资料下载,帮助您快速上手。群里有研发工程师和各行各业用户群,欢迎提问,交流。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO虚拟 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-03-24 14:50:00
  • LOTO新型号支持串口蓝牙示波器
  • LOTO串口/蓝牙示波器面世LOTO一直专注在虚拟示波器领域,以USB虚拟示波器为基础,扩展了很多功能模块,可以把Windows示波器,信号源,逻辑分析仪,频谱分析,数据记录,安卓手机平板支持,隔离差分输入,电流探头,EMC近场检测,LAN局域网远程监测等等合而为一。根据示波器主机的性能不同,可以分为几个系列,每个系列的主机又可以跟不同的扩展模块组合成不同的功能组合。这样下来,LOTO示波器的子型号多达几十种。现在,LOTO的串口232/422/485/蓝牙功能模块面世了,原来的几个系列的示波器的主机,可以插上这些功能模块,从原来的USB示波器,变成232/422/485/蓝牙示波器了。这下...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙,串口,LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2022-03-30 15:29:00
  • ​LOTO虚拟示波器软件功能演示之——FIR数字滤波
  • LOTO虚拟示波器软件功能演示之——FIR数字滤波本文章介绍一下LOTO示波器新出的功能——FIR数字滤波的功能。在此之前我们先来了解一下带通滤波和带阻滤波。我们都知道每个信号是不同频率不同幅值正弦波的线性叠加,为了方便直接得观察到这种现象,就有了频谱分析(FFT),频谱分析就是将信号中不同频率不同幅值的正弦波表示出来。频谱分析的横坐标是频率,纵坐标是幅值,这样就可以在频谱分析中看出组成一个信号的多个正弦波的性质(频率和幅值)。如图1,上部分是时域的波形,下部分是频域中的波形。带阻滤波和带通滤波针对的是频域下的频率,如果要将某个频率范围内的信号去除掉,我们就要用到带阻滤波,只需在FIR数字滤...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ​LOTO虚拟软件功能演之——FIR数字滤,虚拟LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-09-14 16:28:00
  • LOTO示波器实测
  • 图片
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO,虚拟,便宜好用的,性价比超高的,多通道,16通道,定制款 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-09-10 10:28:00
  • LOTO示波器实测
  • LOTO示波器实测图锦集1
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO,虚拟,多通道 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-08-31 11:17:00
  • LOTO示波器:秒测UI特性曲线(二极管为例)
  • 本文章主要介绍用LOTO示波器、信号发生器模块和电流差分模块测二极管UI特性曲线的案例,当然还可以用该套设备测三极管、场效应管、稳压管和一般的PN结。图1为PN结的UI特性曲线,可以看到,当电压U增大到一定的值时,流过PN结的电流会迅速变化,我们称这个电压为导通电压,不同材料的导通电压不同,硅管的0.7V,锗管的0.3V,用途有整流用的,有开关用的,各种二极管,它的曲线不太一样,当PN结两端的电压加到零点几伏的时候,它两端的电压就不会继续升高了,只是电流在增大。图1.二极管UI特性曲线PN结反向特性:当PN结两端加反向电压时,反向电压值较小时,电流几乎为零,此时的电流为反向饱和电流,当反向电...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-10 11:33:00
  • LOTO虚拟示波器软件功能演示之——FIR数字滤波
  • 本文章介绍一下LOTO示波器新出的功能——FIR数字滤波的功能。在此之前我们先来了解一下带通滤波和带阻滤波。我们都知道每个信号是不同频率不同幅值正弦波的线性叠加,为了方便直接得观察到这种现象,就有了频谱分析(FFT),频谱分析就是将信号中不同频率不同幅值的正弦波表示出来。频谱分析的横坐标是频率,纵坐标是幅值,这样就可以在频谱分析中看出组成一个信号的多个正弦波的性质(频率和幅值)。如图1,上部分是时域的波形,下部分是频域中的波形。带阻滤波和带通滤波针对的是频域下的频率,如果要将某个频率范围内的信号去除掉,我们就要用到带阻滤波,只需在FIR数字滤波界面输入要去除的频率范围,点击SET,便会将这一...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO FIR数字滤 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-10 08:39:00
  • LOTO示波器基础教程之《手机示波器》如何使用---安卓版
  • 本文主要介绍LOTO示波器手机版本的使用。在之前的文章中,我们介绍了windows系统下它的使用,但他其实也可以支持安卓手机,而且必须是带OTG功能的安卓手机。安卓版本的示波器,可以在安卓系统或者windows系统下操作。但是购买windows版本的示波器,是只支持windows系统下操作的。客户买到手后,首先要确认,是M型号的,M就是mobilephone的缩写。还有其他的型号比如F,是全功能版的,也支持安卓手机。但是有的客户买了手机版的,但又加了其他的拓展模块,综合后,可能就会以别的字母命名。操作前,先确认你的手机是支持OTG功能的安卓手机,在网上基本上搜索手机型号都能查到。然后有些手机...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-04 19:46:00
  • LOTO开源DIY扩展板PCB的多功能应用---如何把你的示波器的DIY潜能全部挖掘出来?
  • LOTO开源DIY扩展板PCB的多功能应用---如何把你的示波器的DIY潜能全部挖掘出来?LOTO示波器的DE-15接口提供了各种硬件资源。这里发布一个开源的简单的DIY扩展板的PCB,任何LOTO示波器型号都兼容使用。我们会在LOTO示波器上位机软件下载地址放上原理图以及PCB的源文件,让大家可以自己制作,也欢迎提出建议或者直接完善它让它更丰富。使用视频如下:https://www.bilibili.com/video/BV1iK411p75Q在LOTO示波器上使用这个扩展板,可以给你的DIY电路提供5V,-5V,3.3V三种电源,有些型号还可以提供3路IO,提供一路PWM波,一路可调DC...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-06-11 11:43:00
  • ZDS1104示波器资料+购买链接
  • 资料:立创ZDS1104.zip商城购买链接:https://item.szlcsc.com/472064.html?from=sqtz配套工具套装直降431元,只要3699元,限量50台,详情请点击:https://item.szlcsc.com/480241.html?from=sqtz
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 发帖人:哧Joseph 发帖时间:2019-12-06 09:37:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: